• Sustainability

2025 CDP ‘기후변화 대응’ 3년 연속 A리스트, ‘물 안전’부문 A-등급 획득

2025-12-19

주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 환경정보 공개 시스템을 운영하는 국제적 비영리 기구 CDP로부터 ‘기후변화 대응’ 부문에서 A평가※1를 획득, A리스트에 선정되었으며 ‘물 안전’ 부문에서는 A-평가를 획득했다.


2025년은 22,100여 개 기업이 CDP 플랫폼을 통해 정보를 공개했으며, 그중 20,000개 기업이 평가를 부여받았다. A평가를 획득했다는 것은 당사가 포괄적인 정보 공개를 실시하여 환경 거버넌스의 성숙도가 높고 환경 리질리언스를 향해 의미 있는 진척을 보인 세계적인 리더 기업 중 하나임을 의미한다.
당사는 ‘기후변화 대응’ 부문에서 5년 연속으로 리더십 레벨의 평가를 받았으며, 3년 연속으로 최고 평가인 A 리스트에 선정되었다. 또한, ‘물 안전’ 부문에서는 올해로 총 4번의 리더십 레벨을 획득했다.
※1 평가는 최상위 등급인 리더십 레벨(A, A-)부터 매니지먼트 레벨(B, B-), 인식 레벨(C, C-), 정보공개 레벨(D, D-)까지 8단계로 이루어짐

아래에 소개하는 활동과 이해관계자들의 지원과 신뢰가 높은 평가를 획득하게 된 요인이라고 생각한다.
당사는 앞으로도 독자적인 제품과 기술을 통해 경제적 가치와 사회적 가치의 선순환을 창출하고, 사회 전체의 환경 부하 저감과 사회적 과제 해결에 기여해 나갈 것이다.

 

■당사의 기후변화 관련 목표와 실적

당사는 이전부터 제조 과정의 환경 부하 저감 활동을 추진하고 있으며, 2027년 중기 방침에서는 ‘탈탄소 사회의 실현’을 중점 과제로 선정하여 사업을 운영해 왔다.
최근의 실적으로는 2024년도에 무라타 그룹 전체에서 재생에너지 도입 비율이 39.2%, Scope 1, 2의 GHG※2 배출량은 2019년도 대비 35% 감축을 달성했다. Scope 3에 대해서도 2019년도 대비 24%의 감축을 실현했다.
2024년 9월에는 사업 활동에서 사용하는 전력을 100% 재생 가능 에너지로 전환하는 ‘RE100’의 달성 시기를 기존의 2050년도에서 15년 앞당긴 2035년도로 설정했다. 또한 RE100 달성 추진 가속화와 더불어 2040년도에는 Scope 1, 2의 GHG 순 배출량 제로(탄소 중립), 2050년도에는 Scope 3을 포함한 공급망 전체의 탄소 중립을 목표로 한다. 
※2 GHG: Greenhouse gas의 약자, 온실가스의 총칭

■당사의 기후변화 관련 대응 현황

태양광 발전과 축전지의 효과적이고 효율적인 활용을 가능하게 하는 제어 시스템의 구축 및 도입, 코퍼레이트 PPA 계약 체결 등, 재생에너지 도입과 이용 확대를 위한 다양한 방안을 실시하고 있다. 또한, 기존의 설비 투자를 중심으로 한 에너지 절약뿐만 아니라, 내부 탄소 가격제(ICP)와 지속 가능한 투자 촉진 제도 등 사내 제도를 활용한 새로운 에너지 절약 방안도 추진하고 있다. 아울러, 자사 제품의 무선 센서를 이용한 가시화 시스템을 도입하여 공장 설비 등의 상태를 모니터링함으로써 생산 공정의 에너지 사용 최적화에도 힘쓰고 있다.
Scope 3의 감축과 관련해서는 고객사, 공급업체, 물류회사 등과 협력하여 본격적인 감축 방안을 검토하고 있다. 구매한 제품 및 서비스로 인한 GHG 배출량 감축을 위해 공급업체와의 관계 구축에 주력하고 1차 데이터화를 가속함과 동시에, 당사가 축적해 온 에너지 절약과 재생에너지 관련 지식을 공유함으로써 지속 가능한 공급망을 구축해 나간다. 또, 운송 수단 전환과 포장재 절감 등의 방안을 통해 더 많은 GHG 배출량 감축에 기여하고자 한다.
또한, 당사는 TCFD※3에 기반한 이행 시나리오 기회와 리스크의 심층분석 및 거버넌스, 전략 등의 관련 정보를 공개하고 있다. 
※3 TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosures의 약자 (기후 관련 재무정보 공개 태스크포스)

■당사의 물 안전 관련 대응 현황

당사는 수자원을 사업 활동에 필수적인 천연자원으로 인식하고, 지역사회와 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 물 사용량 절감, 폐수의 적정 관리, 물 재사용을 지속적으로 추진해 왔다. 또 최근에 자연자본 보전에 대한 관심이 높아지고 수자원의 중요성과 물 리스크 대응이 한층 더 요구되는 가운데, 당사는 제조 사업이 수자원에 의존하고 동시에 영향을 줄 수 있다는 점을 중요한 과제로 인식하고 있다.
당사가 지금까지 추진해 온 개선 사례로는 공정 폐수의 100% 공정 내 재사용, 공업용수 순환- 재사용을 통한 물 재사용률 50% 달성, 폐수 회수 및 재사용 서비스를 활용한 상수도 비용 전년 대비 80% 절감 등, 국내외 사업장에서 수자원을 효율적으로 활용하고 있다.
또한, 전사적 차원에서 지속적으로 관리하면서 CBWT※4 검토를 위해 물 수급 균형과 함께 생물다양성과 지역 영향 평가를 진행하고 있다. 이를 통해 상대적으로 물 스트레스가 높은 사업소를 특정하여 리스크 저감 대응 방침에 따라 물 재사용과 폐수 제로를 목표로 관리 강화, 기술 개발, 공정 개선, 화학물질의 적절한 관리를 통해 안정 조업과 지역사회 부하 저감을 도모하고 있다.
아울러, 전사적 차원의 활동으로서 법 규제치보다 엄격한 자주 기준치 설정 및 부지 밖으로의 유출 방지책 구현을 각 사업장에서 실시하여 환경 부하가 높은 물질의 누출 사고를 철저히 방지하고 있다.
이러한 지속적인 노력과, 사업장별 개선, 물 리스크 평가, 생물다양성 배려를 포함한 관리 현황 정리 및 정보 공개 강화에도 힘쓰고 있다. 
※4 CBWT: Context-based Water Target의 약자. 지역 특성과 유역 특성에 기반한 물 목표

CDP에 대하여

CDP(Carbon Disclosure Project)는 세계에서 유일하게 독립적인 환경정보 공개 시스템을 운영하는 국제 비영리 기구이다.
환경 보고의 선구자로서, CDP는 투명성과 변혁을 촉진하는 데이터의 힘을 신뢰하며, 비즈니스·자본·정책·과학 분야의 글로벌 리더들과 협력하여 지구에 긍정적인 의사결정을 가능하게 하는 새로운 정보를 제공한다.
또한, 전 세계 운용자산의 4분의 1 이상을 보유한 금융기관들이 투자 및 대출 의사결정을 위해 CDP 데이터를 적극 활용하고 있다.

자세한 내용은 아래 웹사이트를 참조. 
https://cdp.net/en

 


Murata in Brief

Murata Manufacturing Co., Ltd. is a worldwide leader in the design, manufacture and sale of ceramic-based passive electronic components & solutions, communication modules and power supply modules. Murata is committed to the development of advanced electronic materials and leading edge, multi-functional, high-density modules. The company has employees and manufacturing facilities throughout the world.

For more information, visit Murata's website

Category and year of publication

Category


Year of publication